This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:输出开关时间

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1394802/lmk00301-output-switching-time

器件型号:LMK00301

工具与软件:

LMK00301的预期开关时间(更改 CLKIN_SEL 后的新输出)是多少?  

通常我会观察到非常快的开关时间、但有时我会看到大约12usec、这似乎很长。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我明天会尽量回到你身边。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug

    很抱歉耽误你的时间太长。  遗憾的是、我们没有关于开关时间的规格、因为内部开关架构是异步的、因此输出有效将取决于开关的两种频率、它们的相位以及发生开关的特定时刻。  您看到的标称开关时间是多少? 能否发送两者的示波器捕获?

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    感谢您的响应。 我无法轻松访问要发送的示波器照片。 情况是通过 LMK00301在两个不同的时钟源之间切换、两个时钟源均在60 MHz 范围内。 LMK00301输出进入时钟检测电路、使用100 MHz 时钟对信号进行采样。 我想知道 LMK00301可以避免一些问题。 两个相似频率输入之间是否有标称开关时间?

    谢谢!

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug

    我 明天将使用两个60MHz 输入进行一次测试、然后将其切换多次、以便获得平均的估计切换时间。  

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 感谢你的帮助。 道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug

    我做了20个随机测量只是为了给你一个想法,这里是我发现的。

    设置:60MHz 上的2个独立输入、CLKin_SEL 随机触发20x、测量从 CLKin_SEL 逻辑低电平阈值(400mV)到功能时钟输出的时间。   

    最小值:6.6ns

    平均值:14.6ns

    最大值: 21.2ns

    似乎最少需要几个时钟周期来干净地切换时钟输入。 请记住、尽管该测试只是为了让您更好地理解、而不是描述切换时间的特征以获得任何类型的保证。  

    我希望这对您有所帮助。  此致!

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这正是我现在需要的。 对于我的问题、我认为这个问题已解决。  道格