This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:RFOUT 的直流电平偏移是什么

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1398743/lmx2615-sp-what-is-the-dc-level-offset-for-rfout

器件型号:LMX2615-SP

工具与软件:

在 RFOut 上、建议为 Vcc 放置一个50 Ω 的上拉电阻。 我们的 Vcc 为3.3V。

我们需要确定此50欧姆电阻器上预期的压 降、以满足60%的功率降额要求。 目前、我们在该信号上有一个0402 50欧姆的电阻器。

我们将针对该信号生成2.5GHz 时钟。 我们希望更好地了解此类时钟信号的预期电压摆幅、如果存在直流失调电压(1.6V、1.2V 或其他)、以便我们可以确定此电阻器上的预期压降。

谢谢你

Arooj

]]]]]]]]]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arooj:  
    共模电压威利是 VOH + Vol 的平均值  
    您的摆幅也可通过软件调节。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有 VOH 的最大值、它是否仅仅是 Vcc?  

    那么(3.3 - 0.6)/2 = 1.35V、然后信号在1.35V 左右振荡?

    如何通过软件调整电压摆幅? 是否有我应该查看的专门寄存器?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arooj:  
    请参阅以下内容

    8dBm 是在最大功率下通过50欧姆上拉电阻获得的最大输出功率。 如前所述、您也可以降低这种功耗。  

    此致、  

    Vicente