This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010用户指南

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1398951/tpl5010-tpl5010-usr-guide

器件型号:TPL5010

工具与软件:

大家好!

这是来自 NWC MM 团队的 FAE Arabella。 现在、我的客户使用了 TPL5010来进行数据交换项目。  他们想知道4个问题:

1、客户没有使用 WAKE、给了几个高水平的单节电池。 这是否合理?
2.时间为6分钟。 在此期间、多少个高脉冲会产生1? 此引脚是否也用作 LED 指示器?
3.是否对脉冲宽度有任何要求? 我在 PDF 中看到最小值为100ns、但未提及最大值。
4. 6分钟内就能给你一个高水平的感觉了吗?

非常感谢!

BS、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    如果客户未使用 WAKE 引脚、他们希望从计时器中获得什么? 也就是说、他们希望对计时器做什么?