This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:电流消耗

Guru**** 2927050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1395536/lmx2491-current-consumption

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

工具与软件:

嗨、团队:

在 LMX2491的数据表中、当所有 Vcc 引脚的 FPD=100Mhz 时、Icc 是50mA 典型值。 如何测试此规格? 如果我们想在板上测试该规格、您可以分享测试设置吗?

我的客户想要测试 LMX2491的功耗、他们在引脚6、7、8上测试总电流、上电时、电流将达到111.8mA (VCC = VCP = 3.3V)、这与数据表上的 Icc 规格不匹配。

您可以在此处分享任何建议吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    测试条件如表中所示。 fin 应该不重要。 我有一个 LMX2492板、其 VCO 为9.6GHz、电流消耗与产品说明书中所示相似。

    您的断电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    测试 EVM 时、配置了哪种模式才能工作?  

    对于此处的数据表规格、LMX2491仅通电且默认寄存器设置、不是吗? 在测试此规格时、哪些器件正在工作?   

    客户正在使用调制波形发生器模式、并使 LMX2491输出斜坡波形。 因此、如果数据表规格仅处于默认设置、这是有意义的。

    谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    明天我会再来看看。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    电流消耗规格是指不斜升的正常运行。