This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LVDS 振荡器的建议

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1394005/lmx2594-recommendation-for-lvds-oscillator

器件型号:LMX2594

工具与软件:

团队成员、您好!

我们将 用于 JESD204应用的 LMX2594RHAR 用于生成 ADC 采样时钟和 SYSREF。 采样时钟的频率范围可以介于1GHz 至1.6GHz 之间

我们计划提供50MHz 的"SIT9121AI-2BF-33E50.000000X"LVDS 振荡器作为 LMX 的 OSCin 引脚的输入、该振荡器是否可以使用? 或者是否有适合此应用的推荐 LVDS 时钟振荡器?

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    参考时钟的转换率和相位噪声将影响 PLL 性能、您 应该 选择一个可以满足目标 LMX2594输出性能要求的参考时钟。  

    对于 LVDS 时钟、压摆率通常不是问题。 您需要了解的是参考时钟的相位噪声要求。  

    您对 LMX2594的性能要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们计划向在时钟分配模式下工作的 LMK04828B 提供 LMX 的采样时钟和 SYSREF、而 ADC IC 将是 TI 的 ADC12QJ1600AAV。
    从 IC 的数据表中、我可以找到以下性能规格

    性能规格(–1dBFS):
    –SNR (500 MHz):57.2dBFS
    –ENOB (500 MHz):9位
    SFDR (500 MHz):64dBc
    -噪声系数(NF):26.2dB
    –本底噪声(–20dBFS):–147dBFS

    此致、
    Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    ADC 具有内置的合成器、您可以问 ADC 团队这个合成器的参考时钟规格吗? 此规格应适用于 LMX2594。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    只要 ADC 技术支持人员有了回复、就会给您回复。

    同时、我们推荐 LMX 产品说明书  

    RF 输出缓冲器上拉电阻器上的"FC0402E50R0BST1"电阻器器件。

    为此、我们目前正在使用"RC0201FR-0749R9L"电阻器、是否必须使用数据表中推荐的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    建议使用"宽带"电阻器、以便在频率宽带范围内保持电阻值。  

    您的应用为1G 到1.6GHz、可以使用常规电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢你的答复,我不清楚你提到的常规部分。 它是"RC0201FR-0749R9L"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    任何常见的 SMD 电阻器都没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    ADC 支持人员暗示、ADC IC 没有严格的相位噪声限制。 但是相位噪声越多、性能就越差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abjijith:  
    我们需要知道 ADC 的基准时钟要求、即摆幅、共模电压、格式类型(LVPECL、LVDS、LVCMOS)、 等等  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    如果您没有相位噪声要求、则必须采用试错方法。  

    然后订购一些 MEMS 振荡器样片。 同时、订购一些采用相同封装且基于晶体的振荡器。 我还建议您从 TI 订购一些 LMK6DE050000ADLE 样片。 LMK6是我们的 BAW 振荡器、与 MEMS 振荡器类似、但相位噪声更好。