This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:相移控制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392863/lmx2594-phase-shift-controlling

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04832

工具与软件:

你(们)好、

我需要控制输出时钟的相位、我的输出时钟是5GHz、但我需要控制时钟的上升沿、并动态地向前或向后移动(右/左)。 我看到芯片将 MASH_SEED 用作累加器。 则意味着我们只能将其向右移动? 在本次 MASH_SEED 写入期间、我们可能会看到时钟中的不连续或抖动行为? 我们整体移动时钟的速度(从写入 MASH_SEED 到 看到输出移位)有多快?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    右侧、我们可以使用 MASH_SEED 通过基准时钟移动输出相位。 相移在累积问题中是单向的。 也就是说、如果我们对相同的 MASH_SEED 值进行10次编程、则相位将移动10次。 我预计在我们编写 MASH_SEED 时会对 VCO 造成干扰、我以前尚未进行检查。 我没有确切的响应时间、但它与 PLL_DEN 设置相关。 PLL_DEN 越大、响应时间就越长。

    您是否能够接受单向漂移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、在 MASH_SEED 写入过程中、输出不稳定。 我需要在适用于我们的地方左右移动时钟沿单一方向。 具有稳定的时钟对于此设计至关重要。 你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    由于相移在 MASH 中执行、因此预计会产生干扰。 目前、在 VCO 之后、我们没有能够执行相移的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    基准时钟呢? 如果我们对它进行移位、那么我们是否能够在不干扰的情况下控制输出相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    PLL 将始终尝试跟踪输入基准时钟、基准时钟的任何变化都将反映在 PLL 输出上。 如果输入的相移很轻微、那么输出上应该没有干扰。 但是、如果相移是突变、那么我们应该会在输出上看到一些干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Fung、

    如果我们想要精确地动态地筛选时钟的相位、 则假设 分辨率为20ps。 您建议使用哪种解决方案、基于 PLL 还是 VCO?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、  
    我相信 Noel 要解释的是、PLL 将处理小的毛刺脉冲、并根据相位差相应地调整 CP、但较大的突变相位差会触发输出侧的毛刺脉冲。  

    如前所述、我们在器件中具有相移功能、但它仅在一个方向、这种相移不会在 VCO 之后发生、而是在 MASH 引擎中发生。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    合成器的相移使用 MASH。

    我们确实有一些时钟器件、例如 LMK04832、它们可以支持21ps 分辨率、但最大值 输出频率为3.2GHz。