This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:[紧急性]在3.3V 和1.8V 电源下、CDCV304PWR 的输出阻抗

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1399347/cdclvc1104-urgency-he-output-impedance-of-cdcv304pwr-under-3-3v-and-1-8v-power-supply

器件型号:CDCLVC1104

工具与软件:

嗨、团队:

这个是 FAE Jayden、请帮助提供3.3V 和1.8V 电源下 CDCV304PWR 的输出阻抗、 我的客户需要它。  由于某个项目板上的输出信号 SI 较差、因此需要重新调整匹配电阻器。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayden

    通过获取数据表中图2和图3所示电压点处的斜率可确定此信息。 有关  E2E 主题的更多信息。

    对于3.3V 电压、它应该大约为25Ω、对于1.8V、应该为22.5Ω(见图3)。

    此致!

    Andrea