This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:PDN 波形异常

Guru**** 2615295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385077/cdce6214-pdn-waveform-abnormal

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户报告说、 PD 引脚上的电压波形不是单调的。 请帮助检查原理图并分析原因。 客户端消除了外部控制信号的影响。  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未连接外部信号时、PDN 电压如何? (R3044未填充)。  

    连接外部信号时、PDN 电压如何?

    PDN 电压波形是否会导致 器件性能出现问题?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    没有连接外部信号时的 PDN 电压如何? (R3044未填充)。  [报价]

    连接外部信号时 PDN 的电压状况如何?

    PDN 电压波形是否导致 器件性能出现问题?

    客户认为非单调波形异常、并希望与 BU 确认这是否会构成风险。

    此致、
    海亮

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在与我们的设计团队进行核实、并将在明天回复您。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计人员需要更多时间来进行研究。 同时、我们将检查是否在工作台上看到类似的结果。 预计周二更新。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还有一些有关设置的问题:

    -测量 PDN 信号的探测方法是什么? 波形是否每次都显示此行为?

    -您提供的图解图像有点模糊。 您能否确认 PDN 引脚的斜坡时间? VDD 电源有什么要求?

    - 示波器图中的 PLD_CLKGEN1_PD 与 原理图中的 PLD_CLKGEN_PD 相同、对吗?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    -测量 PDN 信号的探测方法是什么? 波形是否每次都显示此行为?

    使用无源探头。 是的、此异常波形每次都会出现。

    :您提供的绘图图像有点模糊。 您能否确认 PDN 引脚的斜坡时间? 对于 VDD 电源?[/QUOT]

    请参考下图。 VDD 由 P3V3_STBY 供电。 两者的上升时间相同、约为2ms。

    [报价 userid="523956" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385077/cdce6214-pdn-waveform-abnormal/5306998 #5306998"]- 示波器图中的 PLD_CLKGEN1_PD 与 原理图中的 PLD_CLKGEN_PD 相同、正确吗?[/QUOT]

    正确。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailiang、

    我们的设计师是 OOO 今天,但我将在他回来后跟进。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailiang、

    我们的设计人员建议采用以下非单调斜坡建议。

    此致!

    CRIS