This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:断电功能

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1400003/lmk04832-power-down-function

器件型号:LMK04832

工具与软件:

断电功能问题。  如果是正常模式、然后通过寄存器0x002将断电功能置为有效。  如何将芯片从掉电模式重新启动?  是否需要按照上电过程操作、即需要发出复位并重新对器件进行编程? 或者是否只需要从断电模式中删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需通过 SPI 总线清除 POWERDOWN 位。 即使在断电状态下、SPI 功能也保持活动状态、在断电状态下、寄存器值仍将保留(并可以修改)。 在 POWERDOWN 状态期间写入触发寄存器时、一些触发操作(如 PLL 校准、SYSREF 脉冲发生器输出或动态数字延迟触发器)不会启动。 复位触发器仍可在 POWERDOWN 状态中启动、这也会清除掉电状态。

    断电状态也会禁用 PLL。 如果在零延迟模式下有需要对齐的输出或需要保留输入到输出的相位关系、请注意、退出断电状态在功能上等同于随机化这些相位对齐、就像您通常在 POR 序列后看到的那样、并且您希望按照 POR 后通常遵循的任何同步过程重新同步器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Derek。