This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:多器件同步

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1400610/lmk04832-multi-device-sync

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK04828

工具与软件:

我们的板上有 LMK04832、例如让所有时钟输出在 LMK04832 (或电路板)之间对齐。  

1. LMK04832可以处于单环路 或单环路0延迟模式。

CLKin1用作 REF IN (不是 OSCin)。  

提供给每个 LMK04832或电路板的相位对齐的100MHz 参考时钟和 SYNC 信号(对齐)。  

SYSREF 输出是连续的且可编程的。  

5. DCLK 输出是可编程的。  

请参见附加的 TICS Pro 设置。  

问题1

哪个更适合使用多个 LMK04832 0延迟?

问题2.

是否需要 SYNC 信号(引脚)? 怎样的延迟?  

问题3

因此我无法始终使输出对齐。

有什么建议吗? 谢谢你。  

e2e.ti.com/.../pll_5F00_sync_5F00_settings.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day、

    澄清一下、CLKin1永远不会用作 OSCin。 CLKin1和 OSCin 是 LMK04832上的不同引脚。

    [报价 userid="221490" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1400610/lmk04832-multi-device-sync "]哪一个更适合获取多个 LMK04832、0延迟与否?[/QUOT]

    0延迟将输入与输出对齐、因此为了在器件之间实现完全同步、建议使用0延迟。 请注意、 这不是必需的、此文字文档 将为您提供更多有关同步 LMK04828的信息、此器件与 LMK04832非常相似。

    是否需要同步信号(引脚)? 怎样的延迟?  [报价]

    不过、需要 SYNC 信号、该信号可以来自 LMK04832内部、也可以来自外部并通过 SYNC 引脚引入。 无论是使用0延迟还是没有0延迟、都需要 SYNC 来对齐一个 LMK04832的输出并对齐所有其他 LMK04832。

    [报价 userid="221490" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1400610/lmk04832-multi-device-sync "]

    因此我无法始终使输出对齐。

    有什么建议吗? 谢谢你。  

    [报价]

    请参阅 数据表上的第8.3.3.1.1节" SYSREF 示例的设置"(第31页)。 我在上面链接的文档中还简要说明了同步设备和输出的情况。

    此致!

    Andrea