This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:低于1KHz 的相位噪声规格

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401042/lmx2820-phase-noise-specification-below-1khz

器件型号:LMX2820

工具与软件:

数据表未指定低于1KHz 的相位噪声。 假设在载波的1Hz-1KHz 范围内、我想知道相位噪声、最准确的估算是什么? 假设在该范围内、相位噪声主要由参考时钟(10MHz)控制并且我要合成100MHz、我可以使用经验法则"将频率加倍会增加+6dB 的相位噪声"(10MHz 的100MHz 合成将增加+20dB)吗?或者有计算器/仿真工具它将为此配置或使用 LMX2820的任何配置提供实际的相位噪声?

注意:10MHz 参考是原子时钟。 换句话说、不知道实际时钟或 LMX2820是否是1Hz-1KHz 范围内相位噪声的主要影响因素。 对于原子时钟、相位噪声指定为1Hz 及以上。

谢谢!

Slavisa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavisa:

    正确、在1kHz 偏移以下、相位噪声通常主要由参考时钟决定。 我们可以将  PLL 输出端的基准相位噪声缩放20log (fout/fin)。  

    如果您具有参考时钟的相位噪声、则可以将其加载到我们的仿真工具(https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)中 以检查整体 PLL 相位噪声。