This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492-Q1:斜升而不是 CW 的杂散

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1400886/lmx2492-q1-the-spur-in-ramp-but-not-in-cw

器件型号:LMX2492-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

工具与软件:

大家好

我用 LMX2492在我的 FMCW 雷达,我发现如果我把 LMX2492设置为 CW , ADC 采样后的频谱是干净的。 它只是有一些亚分数杂散、如果我不打开抖动、则子分数的水平有点高。

但是、当我将 LMX2492设置为斜坡时、我始终可以在 IF 频谱附近看到接近200kHz 的杂散

我检查电源,时钟和我的配置,我认为他们是正确的。

因此、我需要向 TI 确认一下、这款芯片是否存在一些类似我所描述的问题。 因为如果将此芯片设置为斜坡、FRAC_DEN 将会设置为2^24、这与 CW 不同。  

您能给我一些建议吗?

FMCW

CW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    只要启用了斜升、PLL_NUM 就会增加、VCO 频率也会改变。 因此、PLL 大部分时间都以分数频率运行。  由于每个 PLL_NUM 增量的频率变化很小、我们会收到大量杂散、这是正常的。