This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:INIT 最小脉冲

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1397863/lmh1983-init-min-pulse

器件型号:LMH1983

工具与软件:

大家好!


我对 LMH1983的 init 终端有疑问。
输入到 INIT 端子的信号的脉冲宽度是否有限制? 请告诉我最小脉冲。
另外、如果您有时间安排图、请告诉我。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  
    很抱歉、负责这款设备的应用工程师已经不工作、下周还会再来。  

    预计周一会有回复。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    LMH1983需要 INIT 引脚上出现上升沿、保持高电平的持续时间无关紧要。 我想纳秒脉冲是可以接受的。 为了安全起见、我建议使用1µs 脉冲宽度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:

    我感谢您的答复。
    我会将您的回复转给我的客户。
    谢谢你

    此致、
    Ishiwata