This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:"从 PS 部分使用 AMD FPGA 在 MPSoC 中配置 LMK04832 "。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401423/lmk04832-configuring-lmk04832-using-amd-fpga-in-mpsoc-from-ps-section

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828

工具与软件:

根据图1中给出的用户指南、我们已遵循 AMD 给出的 SPI 配置指南行:  

图2:

和图3:  

我们使用 JTAG 来配置 MPSoC 的 SPI 驱动器。 此配置根据图4中给出的 TICS PRO 来实现:

图5.

...

和图6。

从 tics pro 中导出十六进制寄存器后、使用上面提到的序列将 SPI 数据发送到 LMK。

我们无法锁定 LMK 的内部 PLL。

docs.amd.com/.../Config-SPI-Register

有人使用 MPSoC 中 Xilinx 提供的 SPI 驱动程序(PS 部分)配置了 LMK 吗?  

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:

    我们还没有在内部完成这项工作。 您能将您的.tcs 文件发送给我吗? 我假设您使用 EVM 的默认设置来测试此项吗?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈、您好!
    感谢您的答复、
    将 CPOL 和 CPHASE 组合更改为00后、配置并锁定 LMK。
    在 LMK04828中、CPOL 和 CPHASE 组合为01、LMK04828具有不同的组合而4832具有不同的组合、因此是否器件到器件之间发生了变化?