This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:通过 FT4232对 LMK04828进行编程

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401583/lmk04828-program-lmk04828-by-ft4232

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!
 是否可以 通过  FT4232HL(USB 到1 SPI)使用 TICS Pro 工具来对 LMK04828进行编程?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们的 TICSPRO 专家将很快与您联系。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是在这个时候,没有做一些自己的工作。

    TICS Pro 可以标准格式导出十六进制寄存器内容、该格式可用作调用 FTD2XX dll 以将适当字节发送到 FT4232上的 MPSSE 的程序的输入。 您需要解析文本文件以提取要发送的原始 SPI 数据、为相关 MPSSE 函数进行格式化、并自行调用 DLL 函数。 TICS Pro 目前不支持直接与 FT4232通信。

    该功能最终已规划好、但此功能的预期时间表为2025+。