This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:输入时钟 IO 标准

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401767/lmx1214-input-clock-io-standard

器件型号:LMX1214
主题中讨论的其他器件: LMX2582

工具与软件:

您好!

1) 1)差分基准输入时钟(CLKin_P/N)- CML/LVDS/两者 支持哪些 IO 标准?

2) 2)如果需要将 LMX2554的 RF_P/N 与 LMX114的 DIN+/-连接、是否需要线路中的交流电容器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    我们不需要任何 IO 协议、只要输入电压摆幅满足数据表要求即可。

    建议对 LMX2582和 LMX1214进行交流耦合。