This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:PLL 作为倍频器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401020/lmx1204-pll-as-multiplier

器件型号:LMX1204

工具与软件:

你好

数据表中提到过、乘法是使用 PLL 完成的。 是否有有关此 PLL 的其他信息? 例如 PFD 频率、R 和 N 分频器等  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Izik:

    这只是一个使 fout = N x fin 的简单循环、而 N =所需的乘法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设环路有一个相位频率检测器、它没有达到12GHz、所以使用了一些分频器。 在这种情况下、倍频时钟可能在每次下电上电时具有随机相位。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Izik:

    fout 是 fin 的整数倍、因此它们之间的相位是确定性的。