This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:过热问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1400974/cdclvp1204-thermal-issue

器件型号:CDCLVP1204

工具与软件:

你好  

我遇到了  CDCLVP1204热问题

您能否向我发送 此组件的 MTBF 与温度间的关系图?

此致

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay,

    通过使用 MTBF/FIT 估算器、我找到了 CDCLVP1204的 FIT。  然后、我使用 温度变化 FIT 来估算工作温度范围内的 MTBF。

    请告诉我、我还可以做些什么来帮助解决 您的问题。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    温度是结温还是外壳温度?

    谢谢

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay,

     Temperature change fit 计算器使用应用程序温度(环境温度) 、而这是我用来计算温度的参数。

    此致、

    会的