This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555使用?Ω

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401725/ne555-ne555-use

器件型号:NE555

工具与软件:

我正在调试与555计时器相关的电路、有一个问题需要咨询。
1.使用
在正常电路条件下、THRESHOD 的电压小于2/3Vcc、其电压保持恒定。 TRIG 电压在0V 和 Vcc 之间切换、TRIG 电平会在很长一段时间内保持高电平。 当每150us 使用一次555计时器时、在使用中:MCU 连接 TRIG 引脚并向其发送负脉冲信号(脉冲时间为5us)、这将导致:OUTOUT 输出高电平并保持高电平。 然后在其他地方使用输出信号。
当电路中有干扰时、THRESHOD 的电压>2/3Vcc、单芯片微型计算机控制 TRIG 引脚来发送负脉冲信号、输出将输出正脉冲信号、然后保持低电平。 从而确定电路是否异常。
周期为150us、每个周期执行16个周期、干扰信号只影响1个周期。
例如、当干扰第五个周期时、第五个周期的输出信号是异常的、相应地处理第五个周期的异常情况。 第六、七、八... 检测到的输出信号正常、将不会进行处理。
2.咨询问题
程序必须在150us 周期内完成许多其他工作、因此脉冲时间不能过长。 首先、我发送负脉冲信号的持续时间是1us、但会在第五个周期产生干扰、所有以下信号都异常、2us、3us、4us 等。
在5us、6us 和10us 后、它可以正常工作、并可以检测有干扰的周期、而不会影响无干扰的周期。


我想问的是:最短负脉冲时间是多少?