This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PLL 的低输出功率。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1402547/lmx2594-low-output-power-from-pll

器件型号:LMX2594

工具与软件:



在我的应用中、我需要生成12.5GHz 音调、但我需要更高的输出功率。 根据数据表、该器件的功率可能会更高。 有人知道该怎么做或检查才能解决此问题吗?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cristian:  

    对于 RFout 上拉、可以通过以匹配为代价的电感上拉来实现更高的 RFpower。

    这可在 DS 的第60页找到。

    此致、

    Vicente