This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:SYSREF 窗口化操作

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401848/lmx1204-sysref-windowing-operation

器件型号:LMX1204

工具与软件:

您好!

几个问题:

  1. 假设 sysref_req 引脚是连续的。 当我查看 SYSREF 窗口化操作的流程图时、在切换 SYSREFREQ_CLR (0 -> 1 -> 0)之后、测量将一次发生(在 sysref_req 引脚上升沿)还是会重复发生?
  2. 对于我想对 LMX1204进行的另一个用途、我想听听您的意见、假设我要测量2个时钟(即快速时钟与慢速时钟、 例如2GHz 和10MHz)之间的正确时序。
    1. 我可以将10MHz 信号连接到 sysref_req 引脚(就像它是一个 sysref)吗?
    2. 我能否成功测量时序并在 sysref_out 引脚上分配移位的10MHz 时钟?
    3. 假设我将在 sysref 中继器模式下工作、我看到 sysref_req 重新计时为时钟输出、您是否认为 sysref_out 引脚将具有可靠的10MHz 时钟? (正如我所说的、这并不是真正的参考频率)

BR、

巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:

    一次测量、因为 SYSREFREQ 可以是单脉冲。  

    2.我需要在实验室验证这一点,我将在本周回复。