This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:多器件同步

Guru**** 2811725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1402692/lmx2594-multi-device-sync

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832

工具与软件:

 我们的电路板上有 LMX2594和 LMK04832。

LMX2594 OSCIN 和 SYNC 均来自 LMK04832。  其中 OSCIN = 100MHz、SYNC = 2.5MHz。  

LMK04832至 LMX2594的 OSCIN 和 SYNC 布线匹配良好。  

LMK04832输出在多板之间全部对齐或同步。  

我们需要让所有 LMX2594输出在多板之间对齐或同步

1.同步是否可以是连续信号?  

2.这里是否确实需要 SYNC 引脚?  

我无法同步 LMX2594。 启用 VCO_PHASE_SYNC 时、输出抖动。  

我正在寻求帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day、

    1.持续同步问题 IT 将继续尝试同步设备。  SYNC 应该是一个脉冲。

    2.这取决于您的应用程序所需的同步类别。 CAT2同步可以通过软件完成、因为其不是时间关键型、但 CAT3同步需要 PSYNC 引脚上的时间关键型脉冲。


    您是否遵循此同步过程?  

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente:

    感谢您的反馈。  

    关于 VCO_PHASE_SYNC 位的问题、CAT2和 CAT3是否都需要该位? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、new2day:  
    是-在两种情况下都需要。  

    此致、

    Vicente