This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:关于在启动后抑制意外输出的建议是什么?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TINA-TI, TLC3555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401747/lmc555-what-is-the-recommendation-to-suppress-the-unexpected-output-just-after-the-startup

器件型号:LMC555
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TITLC3555-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户在启动后出现意外的输出脉冲问题、如该主题所示。  由于 LMC555的输出控制其系统中的电机驱动器、因此电机意外移动、因此它们希望抑制 LMC555的输出。  我查看了这些线程、但我不确定在启动后压缩输出的最佳方式是什么。  您能告诉我建议吗?

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1125240/lmc555-how-to-handle-the-reset-pin/4193990?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMC555#4193990

我的客户似乎使用仿真器 TINA-TI、如果电源晚于\TRIGGER 和 THRESHOLD 引脚、他们看不到意外输出。  因此、他们认为他们应该遵循如下所示的顺序、但您认为您可以保证这一点吗?

1.信号触发器和阈值

2.接通 V+电源

3.重置释放  

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:  

    很遗憾、除了下面链接中的方法外、没有其他方法。  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTAD3

    计时器芯片没有上电复位电路、在启动过程中、输出始终无法预测。 RESET 引脚不用于用作上电复位功能。 芯片完全上电后、RESET 引脚将按预期工作、但在上电期间无法工作。 仿真可能表明不存在意外输出、但无法确保这一点、因为器件中没有任何上电复位电路。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshikazu、  

    我们新发布且经过大幅改进的计时器 TLC3555-Q1具有上电复位功能。 这可能是更换定时器的选项、而不是围绕旧定时器建立电路。 我很快还会为该器件发布一款 EVM。  

    https://www.ti.com/product/TLC3555-Q1

    https://www.ti.com/lit/ug/slou565/slou565.pdf?ts = 1724085293338&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris-San、

    非常感谢您的快速回复。

    不幸的是,除了下面的链接中的一个,没有其他方法。  

    我查看了您展示的链接、但 LMC555刚刚启动时的输出应该足够高、从而使 JFET 关断、因为电机驱动器可能会绕过 LMC555的输出、因此下面显示的 Vout 将足够大、即使其具有 P 型 JFET、也能驱动其系统上的电机驱动器。  因此该方法不起作用。  我对吗?

    JFET 可以是 N 型、但与上面所示相同、LMC555的输出将高于 N 型的 Vth、因此 N 型 JFET 将导通、从而使 Vout 为高电平。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris-San、

    感谢您推荐新计时器。  如果我的客户使用 SOIC (8)?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吉和三、  

    是的、计时器器件都具有相同的引脚排列、包括新器件。 以下是新型 TLC3555-Q1 SOIC (8)的引脚排列。 该评估模块也将很快发布、用于评估计时器。  

    此处是新计时器产品数据表的链接。  

    https://www.ti.com/product/TLC3555-Q1?bm-verify=AAQAAAAJ_____ 2c4.7gfa0I4pHa6t0ohBQ01aqizFXeH-poQnceZrACjb83b7XNFO8wAb9da2LkfrhWx424_BTl7u424_O7pc1wJSSChu4oOeafCES Cv_Uj 8mA

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris-San、

    感谢您的评论。  然后、我会推荐 TLC3555-Q1。  我希望您可以在 LMC555网页中添加 TLC3555-Q1的信息作为替代方法。  当前的 LMC555网页仅显示 LMC555的信息。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 吉和三、  

    我会告知我们的系统和营销团队。 感谢您的反馈。  

    此致、  

    Chris Featherstone