This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:对于 NE555D、当电源关闭时、即使 R LINE 接地、我也会在 Q 线上得到最高1.27伏的输出脉冲。

Guru**** 2611495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1402714/ne555-for-the-ne555d-when-the-power-turns-off-i-get-an-output-pulse-up-to-1-27-volts-on-the-q-line-even-though-the-r-line-is-connected-to-ground

器件型号:NE555

工具与软件:

有没有办法防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    我不确定 Q 和 R 线是什么意思。 您能否详细说明或提供原理图?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW_DISABLE 开关被闭合(引脚4 (R)接地)、并且在5V 电源关闭时、引脚3 (Q) 变为大约1.67伏并持续大约122ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    在断电期间无法防止这种情况发生、因为在低于最小电源电压的特定偏置电平时、计时器将失去对电路的完全控制、并且输出也不受控制。  

    此致、  

    Chris Featherstone