This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:奇怪的仿真结果

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401003/tlc555-strange-simulation-results

器件型号:TLC555

工具与软件:

我将针对以下非常简单、众所周知的~50%占空比波形对电路进行仿真。  附加了 TINA 文件。

启动时、在器件开始切换前有一个大约12ms 的奇怪长延迟:

我一直在研究子电路、这似乎是晶体管级电路。

此行为不现实、CONT 引脚上的电容器稳定后、它应立即开始计时、并在大约1ms 后稳定下来。

您能不能复习一下这个模型、并解释一下实际操作?

附加了 TINA 文件。

谢谢!

-Steve

e2e.ti.com/.../555-astable.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这似乎是瞬态仿真设置的问题。 运行瞬态仿真时、选择"zero initial values"(零初始值)而不是"calculate operation point"(计算操作点)会产生预期的运行状态。  

    e2e.ti.com/.../555-astable-working.TSC

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很有趣。

    如原理图中所示、我将电容器的初始条件设置为0、12V 源电压是一个阶跃、从0V 开始(时间=0时)。  所以、无论如何使用 t=0时的运行点开始、全部应该为零。

    怪异的。

    想法?

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对于延迟、我们深表歉意。 瞬态仿真中的行为之所以不同、这句话毋庸置疑。 当您使用"计算运行点"运行时、似乎 TINA 有可能会覆盖您已经在单个组件上设定的条件。 但是、将瞬态仿真设置为"零初始条件"会产生预期的输出。

    请告诉我、我可以帮助您解决任何其他问题、

    Alex Curtis