This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:多器件同步

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1402145/lmx2594-multi-device-sync

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMX2572

工具与软件:

电路板上有2个或3个 LMX2594。 它们的 OSCin (100MHz)和 SYNC (2.5MHz)均来自 LMK04832、它们经过良好对齐(LKM04832同步)。   

我想使用 SYNC 引脚使所有输出相位对齐(同步)、从而在312.5MHz 或5GHz 且 VCO = 10GHz 的条件下获得所有 LMX2594输出。   

我尝试 根据数据表中关于312.5MHZ 输出的说明启用 VCO_PHASE_SYNC ="1"。 不过、PreR 必须为2、使 Fpd = 50MHz。 请参见左下方。   

但是、我喜欢具有更高的 FPD、例如100MHz 或200MHz (通过启用倍频器)、TISC 在 N 分频器上显示误差。  

有什么建议吗? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TICS Pro 正确。 因为最小. N 分频器限制、我们必须减小 FPD 以使 N 分频更大。  

    如果您的应用只需要312.5MHz 或5GHz 输出、则可以考虑 LMX2572、它可以直接替代 LMX2594。