This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:SPI 接口

Guru**** 2619425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1403821/lmx2582-spi-interface

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX1214

工具与软件:

您好!

我们使用 LMX2582生成 clk、其输出连接到 LMX1214时钟缓冲器。 IC 的两个 SPI 接口都连接到 FPGA (2.5V 组)。

 在 FPGA 的 SPI 路径中、我们是否需要任何光耦合器(类似于 HCPL063L)?

在哪些用例中、PLL/时钟缓冲器的数字接口信号需要光耦合器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    我从没见过有人在 SPI 接口中使用光耦合器。