This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:通过 TICS Pro 设置时钟输出

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1403253/lmk04828-clock-output-set-up-with-tics-pro

器件型号:LMK04828

工具与软件:

你(们)好、

我需要将 AMD RFsoc EVM 上的时钟板设置为我的 Pacific 频率、但使用 TICS Pro 并设置参数真的很耗时且无意义、并且您没有合适的文档来解释工具和高效设置 PLL 参数。 我看到有人在您的论坛中使用注册配置文件、并要求您进行验证。 我认为这不是正确的方法。  您能告诉我如何设置这些参数、以便快速高效地获得我的预期频率、或者至少了解您的工具的工作情况吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir,

    用户指南 可以更好地浏览 TCISPro。  我建议使用默认配置以帮助理解配置策略。   

    首先、必须评估已经知道的常数、例如输入频率、输出频率和 VCXO 频率。 (对于标准双环路设置)  

    1.在这种情况下,我们必须找到 输入的公共因素和 VCXO 频率 使用的最大公共系数(GCF),即小于 PLL1的最大相位检测器频率(FPD)。  知道这个因素之后、我们将设置 PLL1分频器、以使输入和 VCXO 频率都等于 (FPD)。  

    PLL2遵循相同的过程、但 VCO 是特定范围内的可变变量。   

    2.选择可以分频为以下两种频率的 VCO 频率:所需的输出频率以及 VCO 和 VCXO 输出的公共系数。  确定此 VCO 频率后、您将按照与步骤1相同的过程进行操作。  

    3.设置输出分频器以将 VCO 分频为所需的输出频率

    虽然这非常简化、但我希望它有助于您走上正确的道路。  如果您遇到问题、请告诉我您的具体要求、我可以帮助您解决这些问题

    此致、

    会的