This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于链路抖动和 LMK 片上补偿机制的建议

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102, LMK04832, LMK1D1204, LMKDB1102, SN65LVDS32, LMK1D1204P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1397152/lmk04832-advice-on-link-jitter-and-lmk-on-chip-compensation-mechanism

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK1D1204LMKDB1102SN65LVDS32LMK1D1204P、LMK1D2102

工具与软件:

尊敬的 Exts:
需要在下面提供一些建议:
参考 TI 的以下应用手册(图13)、我们计划使用以下多点拓扑在3米内为多达6个节点传输5MHz 参考时钟。  
每个节点将配备一个 LMK04832、用于多节点同步、而5MHz 将用作其基准时钟。
想了解一下链路抖动是否会成为问题、以及 LMK 片上补偿机制是否能够解决这个问题?
我们考虑使用的物理电气接口是 M-LVDS 和 RS485。
有任何建议吗?  
此致、
Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    我会在一周结束前回复您。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    概括来说、根据他们显示的结果、我建议不要将 LVDS 驱动器拆分为4行来馈送 LMK04832。 相反、我建议使用 LMK1D1204将此输入信号正确复制到 LMK04832中。 为何您没有考虑使用缓冲器?

    如果您选择注意使用缓冲器、则主要要担心的是确保输入信号满足 LMK04832的输入要求。 请注意、LMK04832并不仅具有 LVDS 输入接收器、它是通用的、可以接受多种不同类型的信号。 此外、您需要确保 P 和 N 波形同时到达 LMK04832、以便 LMK04832正确处理信号。

    压摆率要求:

    电压摆幅:

    电压 CLKIN 偏移:

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Felix 转达该问题。

    谢谢安德烈的答复。 我们之前确实考虑过添加缓冲器。 但是、某些节点被设计为根据需要断电。 我们恐怕缓冲器输出会被未上电器件上的保护二极管钳位。 因此、我们考虑这种多点拓扑。  

    HR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我讲一讲原理图或方框图、以便更好地了解哪些节点已断电、并更好地了解这可能对我们的器件产生影响的原因。 此外、我们还有失效防护输入 LVDS 缓冲器、它可能适用于您的应用: LMK1D120x

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrea、

    附件为使用场景。 主参考时钟以级联方式向下传递。  

    时钟应传递到链中的所有"通电"节点、即使任何节点断电也是如此。

    如果我们使用缓冲器芯片、恐怕任何"断电"节点中的保护二极管都会钳制时钟摆幅。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与我的设计团队交谈、以便更好地了解使用我们的缓冲器是否可行。 我应该可以在星期一之前回复您。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5MHz 输入的驱动强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    当前思路是使用一个 LMK04832输出来提供5MHz 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统中是否有5个 LMK04832? 如果是、那么驱动第一个 LMK04832的是什么? LMK04832将始终需要一个基准才能正常工作。

    无论如何、我都从设计中得到了一些答案。 LMK04832输入无失效防护(ESD 二极管连接至 VDD33)、因此它们会钳制并缩短摆幅/CLKIN (如果它们将多个 LMK04832上的 VOS 短接在一起、而不是将4个 CLKIN 分离)。 您将需要 在每个节点上有一个失效防护 LVDS RX/缓冲 器(如应用手册所示、LMK1DXX、SN65LVDS32仅具有 LVTTL 输出)、以保护 LMK04832并且不影响单个5MHz 输入。 因此、您可以使用 LMK1D1204P、它为每个输出提供单独的 OES。 如果您不想根据哪些卡上电来控制 LMK1D 的 OES、则还可以为每个节点使用单独的 LMKDB1102、但这种方法的尺寸更大且成本更高。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们将  在  每个从板之间间隔15cm 的位置安装一个主板和大约20个从板。  

    每个节点单独供电。  

    我是否可以说您推荐的器件、例如 LMK1DXX LMK1D1204P 均具备失效防护(即使未通电、其输入端也不会被钳位)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrea、

    我更新了方框图以了解您的建议。 您能帮助确认吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纠正 LMK1D 具有失效防护输入。 此外、您是否刚刚将 LMK04832用作缓冲器? 放置 LMK04832来为不同节点提供输入信号的目的是什么?

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrea、

       时钟发送器模块由终端客户设计、给出了方框图。 LMK04832可能是要同步另一组节点?

      在我们的设置中、是否存在在3米距离内使用 LVDS 信令的任何问题? 物理连接可能是一些 Samtec 线对板电缆组件。  

      谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用3米长的电缆将降低 LVDS 信号的振幅、并导致传输线发出更多反射。 请使用两个产品页面(LMK04832和 LMK1D2102)上的.ibs 模型确定消除可能来自该长传输线的任何振铃所需的正确串联电阻值。 请注意、添加这些 Rs 来减轻任何反射都将进一步降低进入 LMK04832的 LMK1D 输出的振幅。 虽然 LMK04832符合输入幅度和压摆率规格、但3米长的传输线应该没有问题。

    此外、如果不使用同轴电缆/屏蔽电缆、系统中可能会增加一些抖动。 如果是、我会建议使用 LMK04832作为抖动清除器(在不同节点处为每个 LMK04832添加一个外部 VCXO)、来清理输入信号并继续通过系统传播干净的时钟。

    此致!

    Andrea