This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:该器件的传播延迟温度系数为多少

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1403390/cdclvp1102-what-is-the-propagation-delay-temperature-coefficient-of-this-part

器件型号:CDCLVP1102

工具与软件:

您好!  

有人对此差分 PECL 输入双路差分 PECL 输出器件具有传播延迟的温度系数吗?  

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    很遗憾、我们没有 该数据。  但典型传播延迟约为350ps、最小延迟为280ps。  我希望这对您有所帮助。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    在整个温度范围[-40C、85C]范围内、这些典型值为350ps、最小值为280ps 吗?  

    我在数据表中看到、在整个温度范围[-40C、85C]内、它还提供了450ps 的最大传播延迟。  

    尝试对其进行限制、这意味着传播延迟温度系数约为(450ps -280ps)/(85C+40C)= 1.36ps/oC (假设传播延迟在整个范围内呈线性变化)。   这是进行估算的正确方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    实际上、我可以挖掘出原始特性数据、该数据应该提供更准确的方法。   

    在3.3V 时、平均传播延迟为:

    -40C - 285马力

    25C - 291ps

    85C - 298ps

    2.5V 时的平均传播延迟为:

    -40C - 289ps

    25C - 295ps

    85C - 303ps

    这应该是估算 温度系数的理想方法。

    此致、

    会的