This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的相位噪声性能和驱动配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1402592/lmx2594-phase-noise-performance-and-drive-configurations-for-lmx2594

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

 我对 LMX2594的相位噪声性能、温度影响和输入时钟驱动配置有一些问题。

1) 1)您能否提供相位噪声变化数据、尤其是在高温条件下? 我担心相位噪声在不同温度范围内的行为。

2) 2)针对 OSCin 输入、实现最佳相位噪声和抖动性能的单端和差分时钟驱动的最佳压摆率值是多少?   

3) 3)使用单端正弦波驱动器是否会因为其低压摆率而降低高温下的相位噪声性能?   

谢谢、此致、

Charanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charanraj、

    VCO 和 PLL 性能肯定会随温度的变化而变化、原因是随着温度的降低、环路带宽也会降低、从而影响整体相位噪声。  
    2.转换速率通常只在较低的频率下引起关注,尤其是对于正弦波。 任何方波通常都具有较大的偏斜率(SE 和 Diff)。  我找不到确切的答案、但在使用前面提到的超低频率(10MHz)正弦波时、我找到了另一个器件的建议、这是唯一值得关注的地方。 我可以与同事确认这是否也适用于 LMX2594。

    3.是-上述部分回答、但由于压摆率的原因、影响不仅在较高的温度下、总体影响也不是在较高的温度下。 相位噪声也随温度变化、因为在低温条件下、影响整体相位噪声的环路带宽会降低。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  

    1) 1)您能否以 dBc/Hz 为单位分享相位噪声变化数据、尤其是在较高温度条件下? 如果您还有温度较低的数据、那就太好了。 此外、可以采取哪些步骤来改善较高/较低温度下的相位噪声性能?

    2) 2)我还需要为单端和差分时钟驱动器使用以 V/ns 为单位的建议压摆率值、以优化相位噪声和抖动。

    3) 3)您能建议如何在使用单端正弦波驱动器时提高相位噪声性能、尤其是考虑到它的较低压摆率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:  
    这与频率相关、我们没有。  
    例如、在 DS 中:

     

    由于 VCO 参数取决于温度、因此您无法进行太多的重校准尝试。  

    2、对于低频正弦波,600V/us 是可以接受的。  
    首先、您的参考时钟格式将是什么、频率是多少?  

    3.没有真正的权变措施-例如,你可以尝试使用正弦到方波转换器来提高压摆率或增加频率,如果你被迫使用来自 TCXO 或 OCXO 的正弦波。 削波正弦波的压摆率比常规未削波正弦波更好。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用来自 OCXO 的120MHz +10dBm 正弦波作为基准时钟来驱动 LMX2594。 但是、在较高的温度下、相位噪声会 显著下降。 我们都尝试了在高温下运行 VCO 校准。 但这并没有改善相位噪声性能。 当前配置中的基准时钟驱动为单端正弦波。 计算得出的压摆率大于700V/us。

    请告诉我们、如果将正弦波基准转换为 LVDS 驱动器、相位噪声性能会更好吗?

    我们还希望知道在较高温度下内部 VCO 相位噪声的降级。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    您能否提供相位噪声图、原理图和寄存器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    由于这是项目数据、因此我不希望在开放平台上共享这些数据。 我可以让您的邮件 ID 与他人共享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    您是否有本地 TI 销售团队支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会通过电子邮件与您联系。 我们来关闭这个帖子。