This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:输入电压为3.3V 时的抖动规格

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1402895/lmk1c1102-jitter-spec-at-3-3v-input

器件型号:LMK1C1102

工具与软件:

论坛、您好!

数据表中规定:

在所有电源电压下、电源电压:3.3V、2.5V 或1.8V - 3.3V 耐压输入

我想使用1.8V 电源、但使用3.3V 输入时钟。

这种情况下、抖动规格会发生什么情况? 我在数据表中找不到信息。

我是否仍可依赖 VCC_1.8V 的抖动规格、或者这些规格是否会随3.3V 输入而变化?

提前感谢!

BR Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian,

    应该没有问题、您应该看到与抖动相同的预期结果。

    快速问题:输入信号是否为自波形信号? 如果是、需要注意两个重要事项:1) LMK1C 需要从外部偏置到 LMK1C / 2 (无论输入进入 LMK1C 的类型如何、均为如此) 2)在 VDD = 1.8V VDD 的情况下从外部偏置 VDD 时、产生的直流偏置将是 LMK1C/2 = 0.9V;在具有3.3V 信号的情况下、输入将在-0.75V 至2.4V 的范围内振荡。 底层违反了 LMK1C 的绝对最大规格。 要解决该问题、您可以将 LMK1C 的偏置电源连接到电路板上某处的3.3V 电源轨、或者您可以添加50Ω 至 GND、以使摆幅减半且不违反绝对最大值规格。

    好的。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚!

    不是、不是正弦波、它是来自 MEMS 的25MHz 时钟。