This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1108:LMK1C1108相关问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1404666/lmk1c1108-lmk1c1108-related-issues

器件型号:LMK1C1108

工具与软件:

您好、

问题1:LMK1C1108是否为触发结构?

问题2:如下面的 EVM 电路图所示、输入需要添加上拉和下拉电阻器。 所需的电压振幅是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:  
    您能否定义触发器结构? 我不知道我能理解你。  

    该器件是一款1:8 LVCMOS 缓冲器。  

    2.所需的上拉电压为 VDD -可以是3.3V/2.5V/1.8V。  

    此致、  

    Vicente