This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:同步16个单元

Guru**** 2533440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1402726/lmx2820-synchronization-for-16-units

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

您能否为以下问题提供指导?

客户希望对16个 LMX2820器件进行相位匹配。

他们在下面提到了2个链接,并尝试了 PSYNC。

https://www.ti.com/lit/pdf/snau273

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097665/lmx2820-phase-synchronization-of-multiple-lmx2820-s

但它仍然与文档中的以下同步 cat 条件不匹配。

请提供任何指导或任何其他文档。

条件如下所示。

- 9.75GHz~21.75GHz

- 100MHz 基准

- PW 60ms PSYNC(尝试更改 PW)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您是否遵循 CAT3同步的方向? Cat3同步脉冲也对时间至关重要。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    文档中写入的所有 CAT 3 SYNC 说明均已应用并测试。

    能否获得频段的测试设置或相关数据?

    我不知道缺少什么条件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Haseung、

    用户指南 snau273已提供有关配置和设置的示例。  

    您是否有他们的测试数据和配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经使用 snau273中显示的设置进行了测试。

    然而、经证实、PSYNC 功能在较高频段内运行不佳。
    我希望收到高于6010 MHz 频带的测试结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Haseung、

    客户是否能够在6010MHz 处同步? 如果是、他们可以尝试在6020MHz 同步吗?

    您能否提供客户的测试数据和配置? 这将帮助我们识别问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    Haseung 是客户。

    测试数据和配置是机密信息、因此我很快会通过邮件进行分享。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、让我们离线。