This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3065EVM:PLL 模块独立功能

Guru**** 2905530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TSW3065EVM, TRF3765, LMX2594EVM, LMX2592, USB2ANY, LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1396739/tsw3065evm-pll-modules-standalone-capabilities

器件型号:TSW3065EVM
主题中讨论的其他器件: TRF3765LMX2594EVM、LMX2594、 LMX2592USB2ANY、LMX2592EVM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们对 TI PLL 有2处咨询:

首次 查询

我们已经获取了一个模块、即 TSW3065EVM、它可以生成一个项目所需的3500MHz 信号。 该解决方案的优点是它是一个可随时使用的模块、只需提供6V 电压并配置一个微型开关、以便能够以适当的方式对内部 PLL (TRF3765)进行编程、从而获得3500MHz。

我们面临的问题是、该模块使用的内部基准是10MHz、没有我们需要的精度和稳定性。 因此、我们对该模块进行了一些更改、以便能够提供外部100MHz 基准、这确实为我们提供了3500MHz 信号所需的精度。
但是、为了实现这一点、我们必须对 PLL 进行重新编程、然后该解决方案不再是独立解决方案、而是需要手动对内部 PLL 进行重新编程的解决方案。 我们一直在分析这个模块、并且看到使用了 CPLD、我们认为它可以执行以下功能:
-为与 PLL 的 SPI 通信生成逻辑
-读取微开关位置的值
-访问 EEPROM 存储器,从该存储器获取 PLL 寄存器必须配置的值

因此、我们认为、无论是具有 CPLD 逻辑的源代码、还是在 EEPROM 存储器中具有 PLL 寄存器数据的位置和数据格式、我们都可以再次将 TSW3065EVM 模块解决方案与我们的100MHz 基准信号独立转换。 是否有可能获得这些信息?

第二次 查询
我们还获得了另一个模块、在本例中是 LMX2594EVM、这是另一个 PLL、但具有比 TSW3065EVM 更好的噪声特性、我们也通过该模块生成3500MHz 信号。 问题在于这是一个评估卡、您需要另一个附件卡(即 Reference Pro)才能对其进行编程。

我的问题。 是否有与 TSW3065EVM 类似但随附 LMX2594或另一个具有类似相位噪声特性的 PLL 的独立卡?

非常感谢您的支持

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    因此、我们认为、无论是获得 CPLD 逻辑的源代码、还是获得 EEPROM 存储器中 PLL 寄存器数据的位置和数据格式、我们都可以再次使用100MHz 基准信号将 TSW3065EVM 模块解决方案转换为独立模块。 是否有可能获得此信息?

    很遗憾、我无法找到原始源数据、也无法与您共享。

    我已将票证发送给我们的 CTS 团队以对 LMX2592模块进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我一直关注 CTS 团队的回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!  
    我看到您已拿到 LMX2594EVM 板的手。  
    当您收到 EVM 套件时、是否未随附 Ref pro 电路板?  


    是否偶尔会有 USB2ANY 模块? 该模块还可以使用我们的 TICSPro GUI 对合成器进行编程。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您收到 EVM 套件时、是否未附带 Ref Pro 电路板?  [报价]

    是的、我们也知道了。 但是、我正在寻找单板解决方案、它允许我们仅插入直流电源和 PLL、并以与 TSW3065EVM 模块类似的方式自动配置。 是否有任何独立模块比采用 LMX2592 PLL 或另一个具有类似相位噪声特性的 PLL?

    另一种选择是 使用  LMX2592EVM 板并 通过 USB 连接 从 Linux 计算机对 PLL 寄存器进行编程。 是否有可与之通信的 API?  

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我们没有即用型解决方案和 API。 我们所拥有的是 EVM、USB2ANY 软件狗(或 Reference PRO)和 GUI (TICS Pro)。