This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:单次触发与连续锁定检测

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1405465/lmx2820-one-shot-vs-continuous-lock-detect

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

我的电路板上的 LMX2820似乎运行良好(输出信号在各种频率下看起来一切正常、没有频率漂移或任何指示失锁的行为)、但 LD 输出引脚仅在单次触发模式下变为高电平、而不是在连续模式下变为高电平。

我使用10 MHz 的单端输入信号运行 PLL、并测试了各种输出频率、例如9GHz、14GHz、17GHz、...

更为令人困惑的是、我还有另一个设计、包括 LMX2820、它在 LD 引脚上持续输出高电平、同时将相同的寄存器值编程到芯片中、与另一个电路板上的寄存器值相同。 设计是相同的、只是输入信号以差分方式呈现、而不是单端(但如果我断开其中一条差分线路、则输入信号会继续工作)。

是否有人可以通过提供这种行为的可能原因来帮助我? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已得到解决、可以解决。
    芯片未连接问题、但我最终可能发现环路滤波器中的一个错误组装的组件导致了此问题。