This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2802 -改善锁定时间

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1398185/lmx2820-lmx2802---improve-lock-time

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2572

工具与软件:

你(们)好

我使用的是带即时校准的 LMX2820。

Fosc 为30MHz

我使用0.47uF 的偏置电容器、因此 INSTCAL_DLY = 2.5 x 30 = 75

对于第一次5650MHz 校准、我将使用 N 分频器、但校准完成后、我切换到外部混频器设置。

我得到的锁定时间为50uSec (7050MHz 到7150MHz)  我在论坛上看到人们的锁定时间是10uSec 、我想知道如何改进它?

我将按照以下步骤进行校准:

我首先说:

01、57A0
01、57A1

那么:

7A、0000
79,0000
78,0000
77,0000
76,0000
75,0000
74,0000
73,0000
72,0000
71,0000
70、FFff
6F、0000
6e, 001F.
6d、0000
6C、0000
6b、0000
6A、0000
69,000A
68,0014
67,0014
66,0028.
65、03E8
64,0533.
63、19B9.
62、1C80
61,0000
60、17F8
5F、0000
5e、0000
5d、1000
5C、0000
5B、0000
5A、0000
59,0000
58,03FF
57,ff00
56,0040.
55,0000
54,0040.
53、0F00
52,0000
51,0000
50、00C0
4F、0016
4e, 0001.
4d、0608
4C、0000
4B、0000
4A、0000
49,0000
48,0000
47,0000
46,00FE
45,0011
44,0020
43,1000
42,003F
41,0000
40,4080
3F、C350
3E、0000
3D、03E8
3c、01F4
3B、1388
3A、0000
39,0001.
38,0001.
37,0002.
36,0000
35,0000
34,0000
33,203F
32,0080
31,0000
30,4180
2F、0300
2E、0300
2D、5555
2C、5555
2B、4000
2A、0000
29,0000
28,0000
27、C000
26,0000
25,0500
24、00BC
23,3100
22,0010
21,0000
20,1001.
1F、0401
1E、B18C
1D、318C
1C、0639
1b、8001
1A、0DB0
19,0624
18、0E34
17,1102.
16、E2BF
15、1C64
14,272C.
13,2120
12,0010
11、15C0
10,171E
0F,2001.
0E、3001
0D、0038
0C、0408
0b、0602
0A、0000
09,0005.
08、C802
07,0000
06,0A43.
05,0032
04,4204.
03,0041.
02,8097

00,4030

等待100ms

00,4020

现在校准已完成、PLL 锁定在5650MHz 上。

我切换到外部混频器和7050MHz 输出:

39,0000
0F、2601.
2C、0000
2D、0000
24,00EB
2A、0000
2B、0000
00,4020

然后到7150MHz 输出:

2C、5555
2D、5555
24、00ee
2A、0000
2B、4000
00,4020

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:  
    您是否正在利用能够进行频率与时间测量的设备来确定锁定时间?

    请注意、DS 中的5us 规格可能有点令人困惑、因为这只是编程时间、器件显示为 锁定在宽带图中。 实际上 、  如果我们使用窄带、锁定时间要长得多、那么我们可以看到模拟稳定时间

    .  
    更多信息、请参阅此主题、它仍适用于 LMX2572。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-timing-internal/f/clock-timing---internal-forum/1384021/lmx2572lpevm-lock-time

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    我将使用 FSWP 来查看模拟稳定时间。

    在这种设置中、我可以预期看到的稳定时间是多少?

    在文档 snaa342中、图4.5显示了带2800MHz 跃点的10.2 usec。 这不是实时的?

    在图4.6中、我们看到了100KHz 窄带跳的相同稳定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    您能否使用 PLLatinumSim 来估算锁定时间?  
    锁定时间取决于很多因素、包括泛带宽、Cp、环路滤波器"等  

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉我的回答出现延迟。

    我们通过将 SPI 时钟从 10MHz 增加到40mH、获得了10us 的稳定时间

    谢谢你