This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:输出电阻器值

Guru**** 2851070 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1405102/lmk6c-out-resistor-value

器件型号:LMK6C

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否推荐了 LMK6C 输出电阻器值? 客户尝试了不同的值、发现了不同的过冲。 谢谢。

此致、

Yang

R51:33 Ω。

R51:51 Ω。

R51:100 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    通常、LVCMOS 驱动器使用17-33欧姆范围内的串联电阻。 一些他们看到的过冲/振铃也可能来自探头设置。 如果他们需要非常精确的过冲测量、我建议使用屏蔽同轴电缆(如 SMA)并使用高带宽示波器/探头(对于25MHz 时钟信号可能至少使用500MHz)。 如果他们在其系统中测量时钟输出、他们还应确保在尽可能靠近接收器侧的位置进行探测。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    明白了。 感谢您的帮助。  

    此致、

    Yang