This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:是否可以使用振幅为0.6Vpp 的正弦波(100MHz)作为 OSCIN 时钟源?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1405097/lmx2820-is-it-possible-to-use-a-sine-wave-100mhz-with-an-amplitude-of-0-6vpp-as-the-oscin-clock-source

器件型号:LMX2820

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LMX2820、并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能告诉我 LMX2820的 OSCIN 引脚的规格吗?

LMX2820产品说明书 7.3.1基准振荡器输入第15页的显示、在单端情况下、
可以使用 CMOS 时钟或 XO (晶体振荡器)。

对于我们的电流设计、我们考虑输入振幅为0.6Vpp 的单端正弦波(100MHz)。

这可以用作时钟源吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    可接受0.6Vpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我了解的是 可接受振幅为0.6Vpp 的单端正弦波(100MHz)。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi