This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SPI 接口可耐受3.5V?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406760/lmx2594-spi-interface-tolerate-3-5v

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

如果 LMX2594的 VCC 为3.3V、LMX2594的 SPI 接口是否可以容忍约为3.5V 的高电平 SPI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    没关系、差值电压不足以开启保护二极管。