This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:生成持续时间约为1ms 的0.8GHz 至1.7GHz 线性调频脉冲信号。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406225/trf3765-creating-a-chirp-signal-0-8-1-7-ghz-with-around-1ms-duration

器件型号:TRF3765
主题中讨论的其他器件: LMX2491

工具与软件:

您好!

我需要创建一个频率约为0.8GHz 至1.7GHz、持续时间约为1ms 的重复线性调频脉冲信号、类似于 FMCW 雷达中使用的信号。  三角波 频率 信号将是理想选择。  我使用 DAC 来驱动 VCO、但 DAC 的非线性有问题。

我确实研究了 TRF3765、但我不知道是否是最合适的解决方案。   

欢迎提出任何建议。

此致