This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:LMK04821解锁

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1404143/lmk04821-lmk04821-out-of-lock

器件型号:LMK04821

工具与软件:

我需要到 ADC 芯片的10M 外部输入(OSCin)和1536M 时钟输出、但存在锁定不足问题。

测试发现、当使用100M 的外部输入时钟时、LMK04821可以正常锁定、光谱仪输出测量的频率也是正确的;当外部输入10M 时、发现 LMK04821往往会随着幅度的增加而锁定。 我对它进行测试时、我给出的输出电流范围是0dBm 到10dBm。 当我给它10dBm 时、可能会发生锁定、但会出 锁。 我没有测试更高的振幅。 当我给出10dBm 时、我观察到频谱上的输出频率1536M 也是预期的频率、但实际上、在测量幅度时会有频率偏差;

我的问题
①使用软件工具配置的寄存器值是否与外部10M 输入相匹配;
② μ F 外部10M 输入可以通过修改 LMK04821的寄存器配置来匹配(例如匹配电阻电阻或滤波电阻)
③在传统设计中、LMK04821的 OSCin/OSCin *引脚应如何端接在外部硬件上? 目前、我们有一个单端输入(来自 OSCin)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉耽误你的时间、下周早些时候我会给你回复的。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定!非常感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vayne

    您的输入是正弦波吗?

    我无法判断、但如果 OSCin 仅是单端的、那么您应该更改 OSCin 终端。   

    您应移除100欧姆端 接、并使用去耦电容器将未使用的引脚接地。   如果单端输入摆幅小于2.4V、则可以直接将输入保持为交流耦合。  如果信号大于2.4、您可以添加一个接地电阻、以将摆幅降低至低于2.4V、同时使其尽可能接近2.4V。   

    您 的问题是10MHz 正弦输入的低压摆率导致的。  即使最大输入电压为2.4Vpp 也是如此。 压摆率= 2*pi*f*Vpp =.vpp 15V/ns、低于建议的5V/ns 压摆率。  您应该仍然能够锁定、但性能会略有下降。   

     

    为了真正缓解正弦波输入导致的压摆率问题、您可以 在输入之前使用 LMK1C1102缓冲器、该缓冲器将强制输出进入方波。  

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在输入正弦波。 如果是方波、我应该输入多少个适当的电平? 我尝试了2V 的高电平和0V 的低电平、输入阻抗为50欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vayne

    如果是单端方波、则输入电压不太相关、因为方波在理想情况下应该具有从高到低的急剧转换、反之亦然。  虽然将输入电压最大化到2.4Vpp 仍具有最佳的压摆率。

    此致、

    会的