This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:生成与 PPS 同步的156.25 MHz

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1405046/lmk05318b-generating-156-25-mhz-synchonized-to-pps

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

II 想知道您是否有关于使用 LMK06318B (或更适合的其他部件)生成与 PPS 信号同步的156.25 MHz 信号的建议。 我提供了 PPS 信号的输入、以及与 PPS 同步且高达62.5 MHz 的可配置高频信号。 高频信号具有 周期必须为偶数纳秒(16ns 或更大)的限制。

一种选择是使用可配置的高频信号作为 XO 输入、并将其乘以高达156.25 MHz。 例如、将其设置为31.25MHz、并将其乘以5。这仅使用 APLL。

另一种选择(也可能更常见于此芯片)是使用 PPS 作为 DPLL 的基准输入、使用同步高频信号作为 XO、并使用 APLL1生成156.25MHz 信号。 我认为还可以使用零延迟模式生成 PPS 输出信号。

对这两种方法的相对优点有何意见? 156.25 MHz 信号与 PPS 同步的程度是重要的标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daloti:

    LMK05318B 可以在仅 APLL 模式或 DPLL 模式下运行、如您所述。 在这些模式间需要强调以下几点、以帮助您选择适合系统的操作方式:

    -在仅 APLL 模式下:XO 用作 APLL 的基准,输出与 XO 同步

    -在 DPLL 模式下:XO 为 APLL 提供参考。 当 DPLL 基准的 PPS 输入信号变为有效时、器件将锁定到 DPLL 输入。 这为系统提供了长期稳定性、如果 XO 具有一些 ppm 误差、则器件将进行调整以保持与 DPLL 基准保持锁定。 当 PPS 信号丢失时、器件会进入保持模式并参考 XO 的错误。 PPS 信号恢复后、器件会退出保持状态并保持与 DPLL 基准锁定。

    由于可配置的高频信号已经与 PPS 信号同步、因此使用两种模式都不会有问题。 然而、与仅 APLL 模式相比、DPLL 将提供一些优势、例如如上所述的长期稳定性、并且 DPLL 环路带宽比 APLL LBW 窄得多、因此有助于滤除输入信号中的噪声。

    此外、 LMK05318B 可以通过 DPLL 相位偏移寄存器控制(DPLL_REF_SYNC_PH_OFFSET 位)来执行开环零延迟模式。

    请注意、DPLL 基准可以获取比 XO 频率范围低得多的频率信号。

    -Riley