This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2510A:关于应用手册和旁路模式

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1403312/cdcvf2510a-about-app-note-and-the-bypass-mode

器件型号:CDCVF2510A

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在查找 数据表中描述的应用说明 SCAA039、但我找不到。 您能否共享它?

然后、可以通过将 AVDD 连接到 GND 绕过器件的 PLL。 可以在正常运行中使用此模式吗?  

客户考虑将器件与此模式一起使用。

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki

    我明天会给您回复。 我也不确定那个应用手册的内容、我会联系我的内部团队来解决这个问题。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea

    提醒一下。 是否有任何反馈?

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki

    是的、请将 AVcc/AVdd 绑定到 GND 以将此器件用作缓冲器并绕过 PLL。 通过这样做、这将成为器件的正常运行(即正常运行将绕过 PLL 并使器件充当缓冲器)。

    此致!

    Andrea