This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:24小时计时器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406799/tpl5110-24-hour-timer

器件型号:TPL5110

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想要配置24小时计时器。 (延迟时间为24小时)
他们希望 每24小时唤醒一次 MCU。

我们是否可以通过任何方法来配置此器件或另一个计时器 IC 以配置24小时计时器?

一种方法是 级联 12个 TPL5110、因为 TPL5110可以配置2小时(7200秒)。
但 由于电路板尺寸的原因、这并不是很现实。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    我们可以使用触发器来延长时间间隔。 每个触发器都会使时间间隔加倍。 四个滤波器可以将时间间隔延长 x16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:

    感谢您发送编修。

    此致、
    Kei Kuwahara