This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:请求选择 LVCMOS 时钟缓冲器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1405511/lmk1c1102-request-for-selection-of-lvcmos-clock-buffer

器件型号:LMK1C1102

工具与软件:

请考虑我的请求、并就符合以下标准的时钟缓冲器提供建议:
  • 频率支持 :52 MHz 或更高版本
  • 电压兼容性 :LVCMOS 1.2V 输入和输出、如果可能、具有3.3V 容差
  • 零延迟 :必须提供零延迟功能
  • 相位抖动 :应表现出低附加相位抖动,最好小于250 fs

非常感谢您协助查找满足这些要求的合适时钟缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、  
    我们的大多数缓冲器的工作电压是1.8V、2.5V 和3.3V。  
    您需要多少个输出?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事 Krishna、  
    我们的大多数缓冲器不提供零延迟模式。  

    将会存在传播延迟。 输出将进行相位对齐、但即使这样、也会有一些输出到输出偏斜。  
    方法  
    零延迟模式需要 PLL、因为实现了反馈机制。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要2个或更多输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    LMK1C1102正常工作、但只有两个输出。 如需更多信息、我们会有更高的输出型号。

    此致、

    Vicente