This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:SPI 接口

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406879/lmx1214-spi-interface

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

我们有客户要求连接 LMX1214时钟缓冲器 SPI -> OPTO ISO6721FB -> FPGA

  1. 在 LMX 数据表中、为多路复用器(SPI SDO)指定了2个不同值。 现在、在进行电压负载分析时需要考虑哪个 VOH 值?
  2. VIH 最大值不应该是2.5V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 对于电压负载分析、请考虑哪种负载更接近您的用例。 目的是展示在最低负载(0.1mA) MUXOUT 可管理接近 VCC 的 VOH 电压、但在较高负载(5mA)下、输出 PMOS 上的 IR 压降会很大、并且会阻止识别正确的2.5V 逻辑电平。 大多数数字信号都为高阻抗、VOH 的最小值为2.2V 或更好。
    2. VIH 最大值实际上是3.3V。 数字接口引脚用作输入时、使用~3.3V 的齐纳钳位、而不是 VCC 的二极管钳位。 这是为了在无需电平转换器的情况下与3.3V 逻辑电平兼容。 (当用作 SDO 引脚时、如果逻辑高电平信号需要2.2V 以上的电平、或者如果预计 MUXOUT 引脚上有大量负载、则 MUXOUT 仍需要使用3.3V 控制器的电平转换器。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek -这很有帮助