This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:这是时钟振荡器的部件交叉参考

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C-Q1, CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407399/cdce6214-q1-this-is-for-a-part-cross-for-a-clocking-oscillator

器件型号:CDCE6214-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CDC6C-Q1CDC6C

工具与软件:

您好!  

我正在帮助一个3百万像素摄像头的 Valeo 项目。 该电路板上有3个器件、包括时钟振荡器、PMIC 和 FPD 链路。 我很好奇、如果您能提供该器件的任何特定规格、我们很好奇  CDC6C-Q1  BAW 时钟振荡器适用于 FPD 链路。 我们正在尝试替换 NDK  NZ2016SHNZ2016SH 50mH 振荡器。 我们是否有任何内部技术优势或角度可以用来将此器件销售给法雷奥工程公司。 我们将从工程层面攻击该插座、并且可以使用我们能够获得的任何内部优势或规格亮点!  

非常感谢您,祝您周末愉快!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时钟生成团队是 OOO 今天在美国度假。 我们将于9月2日(星期二)与您联系。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mikey、  

    我无法在线找到 NDK 振荡器的数据表。 根据器件型号、我认为它采用的是2.0 x 1.6 mm 封装、因此很可能 CDC6C-Q1可以直接替代。 我们从 FPD Link 团队得到确认 CDC6C 符合他们器件的所有 REFCLK 要求、我相信他们将在正式发布后将其添加到 EVM/参考设计中。  

    就其他优势而言、我们有一份应用手册说明了 BAW 振荡器相对于晶体振荡器的一些优势(主要与可靠性和对冲击/振动的敏感性相关): https://www.ti.com/lit/an/snaa362/snaa362.pdf 

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor