This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:相位噪声降级

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406743/lmx2820-phase-noise-degredation

器件型号:LMX2820

工具与软件:

你(们)好

我之前打开该主题:

e2e.ti.com/.../5352972

现在我还有一个问题。

在校准时、我使用通过内部分频器进行即时校准、然后切换到外部混频器、以更大限度地降低相位噪声。

上一主题中介绍了 SPI 序列。

我注意到、当我以10MHz 小步长更改频率时、相位噪声会发生激进的变化。

我使用无源二阶环路滤波器

i.postimg.cc/.../loop-filter.png

我对其他 LMX 有过经验、我们对每个频率进行了"手动"校准:锁定频率、读回 VCO SEL、DACISET、CAP 控制、将其保存到闪存中、然后检索每个频率的数据。

当从最小频率趋稳到最大频率时、相位噪声在轻微移动时保持稳定。

即时校准过程可能对我不起作用? 感觉我们在校准方面缺少了一些东西。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    如果与您的编程序列不同、请按以下顺序重试。

    初始化寄存器设置
    1.设置 DBLBUF_PLL_EN、DBLBUF_CHDIV_EN、DBLBUF_OUTBUF_EN、DBLBUF_OUTMUX_EN = 1
    2.设置 DBLR_CAL_EN = 0;INSTCAL_SKIP_ACAL = 0
    3.如果需要 VCO 倍频器、请设置 INSTCAL_DBLR_EN = 1、否则将该位设置为0
    4.设置 INSTCAL_DLY = T x fosc (以 MHz 为单位)/2^CAL_CLK_DIV、其中 T = 2.5 x CBIASVCO / 0.47µF。 CBIASVCO 是引脚3处的旁路电容
    5.将其他寄存器配置为锁定到5.65GHz 而无需任何校准辅助
    6.设置 INSTCAL_PLL_NUM = 2^32 x (PLL_NUM / PLL_DEN)
    编程
    VCC 为 LMX2820上电
    8.对所有寄存器进行编程、LMX2820应锁定到5.65GHz
    InstCal 校准
    9.编程 INSTCAL_EN = 1.
    9.5运行索引例程
    10.编程 R0 (FCAL = 1)、将开始校准
    11、等待100ms
    12.编程 R0 (FCAL=0)以完成校准
    13.如果 LD 引脚未变为高电平、则编程 RESET = 1以复位 LMX2820。 LMX2820复位后、重复步骤8至12
    更改 VCO 频率
    14.编程 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM 和 PLL_DEN (如果其值发生变化)
    15.对 R0进行编程(FCAL = 0)以更改 VCO 频率

    9.5索引例程
    1.编程 R106[10]= 1 (0X6A 0400)
    2.编程 R107[5:0]= 0 (0x6B 0000)
    编程 R108 = 0 (0x6C 0000)
    编程 R109 = 0 (0x6D 0000)
    5.编程 R106[9:0]= 514 (0x6A 0602)
    6.编程 R106[11]= 1 (0x6A 0E02)
    7.编程 R106[11]= 0 (0x6A 0602)
    8.针对 R106[9:0]= 515至519、重复步骤5至7
    9.编程 R106[10]= 0 (0x6A 0000)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在执行您所写的内容、但第9.5节除外

    您能详细说明一下吗? 这些寄存器是什么、它们为什么对于校准过程很重要?

    你认为它在某种程度上与我的问题有关吗?

    是否务必按此精确顺序对所有寄存器(第1至12节)进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经添加了第9.5节、但仍然、相位噪声会发生变化、在频率之间发生脱色。

    频率锁定在我的所有带宽中(FCAL = 0)、 这意味着校准成功、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    您能否提供您的配置、我可以在实验中尝试一下。

    相位噪声在什么频率下显著变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好

    并以小步长的10MHz 实现

    这是环路滤波器:

    https://i.postimg.cc/2SQ6mhTd/loop-filter.png

    我看到了内部分频器以及使用外部混频器时的问题

    在该线程中、我编写了编程序列(我已经添加了9.5节):

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1398185/lmx2820-lmx2802---improve-lock-time/5352972#5352972

    我可以给你发送一些私人照片。

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我需要有关您的应用的更多信息。 您知道您的 TI 本地支持团队联系人是谁吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我给我们的 TI 本地支持团队写信、他们给您发送了一封电子邮件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我看到了这封电子邮件、让我们离线继续。