This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828的时钟信号质量和相位噪声较差

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1407544/lmk04828-lmk04828-has-poor-clock-signal-quality-and-phase-noise

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!  

LMK04828输入10MHz 时钟信号并输出122.88MHz 时钟信号。 下图显示了输入和输出时钟信号的测试结果。 输出时钟信号的质量较差、相位噪声参数不良。 请帮助分析原因,谢谢!

    e2e.ti.com/.../_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    基准时钟的摆幅、压摆率和格式是多少?  基准时钟的相位噪声性能如何?

    此致、

    Vicente